This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS542941:RSA 封装和 PG 引脚

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS542941

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729208/tps542941-rsa-package-and-pg-pins

器件型号:TPS542941

你(们)好

在 TPS542941的数据表中、第5页上的引脚功能表中没有列出 RSA 封装中 PG 引脚的引脚编号。 在上图中、可以看出 PG1是引脚8、PG2是引脚13。 您能否确认这些是 RSA 封装上 PG1和 PG2的正确引脚编号。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:

    我已经检查了设计材料、并确认引脚8是 PG1、引脚13是 PG2。
    封装图正确、而引脚配置表错误。 我将为此提交修订请求。
    谢谢你。

    此致、
    Sam