您好!
我使用 TPS53318构建了一个直流/直流转换器、该转换器应在12V 输入电压下工作、并在输出端提供5V 电压和高达8A 电流。 原理图如下:
它基于 Webench 设计、可在此处找到:
我的问题是、输出电压只能维持在轻负载。 如果输出电流超过几百 mA、则输出电压会崩溃。 我进行了一些测量、想知道电源输出上的电压(引脚6...11、如果存在输出电压、则测量完成):
我知道它应该是什么样的、但我不知道这里发生了什么。 有什么提示或想法?
提前感谢您的任何帮助!
此致、
Andreas