This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53318:无负载运行

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53318
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726791/tps53318-no-operation-with-load

器件型号:TPS53318

您好!

我使用 TPS53318构建了一个直流/直流转换器、该转换器应在12V 输入电压下工作、并在输出端提供5V 电压和高达8A 电流。 原理图如下:

它基于 Webench 设计、可在此处找到:

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/webench_5F00_design_5F00_3708651_5F00_31_5F00_80219519.pdf

我的问题是、输出电压只能维持在轻负载。 如果输出电流超过几百 mA、则输出电压会崩溃。 我进行了一些测量、想知道电源输出上的电压(引脚6...11、如果存在输出电压、则测量完成):

我知道它应该是什么样的、但我不知道这里发生了什么。 有什么提示或想法?

提前感谢您的任何帮助!

此致、

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    波形看起来您是在非连续导通模式下运行的。
    需要检查的几件事:
    1)耦合到纹波注入网络的噪声(R104、C106)
    2) 2)电流限制跳变引脚上的噪声
    3) 3)输入电容器相对于 IC 的布局。

    布局中可能会影响 IC 敏感节点。 EVM 布局可用作起点

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andreas:

    为了补充 Arief 提到的内容、请告诉我们您的测试设置是什么样的。

    如果我们了解您的探测技术、布线设置方式、连接方式等、我们可能会提供更多帮助。

    谢谢、
    阿尔茨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您迄今的回答。 为了更好地理解、下面是我的 PCB 图片:

    以及布局快照:

    您可以看到、这是一个非常小的电路。 我还尝试将敏感布线保持得非常短-与数据表的布局建议非常相似。

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯

    在查看布局时、有两件事会在我身上跳转:

    1) 1)由于 Arief 提到 TRIP 引脚上的噪声可能会导致问题。 R102、TRIP 引脚上的电阻器在其焊盘之间路由+12V 输入信号。 输入信号将是一个非常嘈杂的信号、这有可能将噪声耦合到 TRIP 引脚上。

    2) 2)看起来您在+12V 输入信号上使用 FET。 如果您还没有检查、则不知道您拥有什么、最好确保器件获得恒定输入电源、并且 FET 没有问题。

    为了获得快速调试建议、为了确保来自输入电源的噪声和/或开关振铃不是问题、您可以在 Vin 引脚附近放置一个小旁路电容器(0603 0.1uF-1uF)。 您还可以尝试添加一个3欧姆引导电阻器。

    有关此部件的开关节点振铃的更多信息、请参阅此应用手册: www.ti.com/.../slua851.pdf

    如果您有更多来自调试的波形、可以共享它们吗? 这将帮助我们更好地了解器件的行为方式、并可能深入了解 Vout 为什么会折叠。 VIN 和 LL 以及您可以探测的任何其他信号都非常有用。

    谢谢、

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alec 全面的回答!

    关于左侧的 FET:这只是一个简单的反极性保护。 我已经尝试将其桥接起来、但它没有任何效果。

    根据建议、我还在 Vin 引脚附近添加了一个100nF 电容-无效。 此外、添加了3欧姆自举电阻器。 下面是我现在在 LL 引脚处获得的结果(在5V 时具有23R 的轻负载):

    我尝试在 Vin 和 TRIP 引脚上进行一些交流测量、但我必须意识到、我只是测量大量噪声、这些噪声似乎来自 GND 环路和 PC 示波器。 至少如果我连接两个接地端、我将在关闭直流/直流电源后测量相同的噪声。

    谢谢、此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您尝试这些调试步骤并提供反馈。

    需要注意的一个要点是、您发送的该波形对于 DCM 模式下的 SW 节点是正常的。 该波形显示的器件工作正常、就在 DCM 模式下。

    当输出电压已折叠时、您能否在器件运行不正常的情况下共享更多波形? 您可以捕获的波形和信号越多、我就越能看到并提供帮助。

    谢谢、
    阿尔茨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andreas:

    现在、我要结束这个问题。 如果上述建议不起作用、请回复此评论、您仍需要帮助解决此问题。 回复将打开该主题帖、我们可以继续查看它。

    谢谢、
    Alec Heierman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alec、
    再次感谢您的提问、但我无法再解决这个问题、因为我必须将项目交付给客户。 由于计划原因、我切换到了另一个电路。 也许下次我应该买一个评估板...

    此致、
    Andreas