请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55340 主题中讨论的其他器件: TPS61175
您好!
以 TPS53340升压转换器为基准、
- 我想知道如何推导出“升压计算”第74行中二极管“ID”的公式? 供参考,我使用最坏情况下的“Iout_max”(第49行)来近似计算流经二极管的最大电流(由于串联连接),但“Id”方程给出了更高的值。
- 在“小信号”电子表格中,从何处获取 HE(f)、GID(f)和 Tpw(f)的定义? 我正在尝试找到可能提供此信息详细信息的 TI 文字。 BTW,我在“SLVA274A”中找到了 P 和 Gdv。 在 TPS55340数据表中、He (s)已定义、但在这里无效、因为 se >> Sn。 我有兴趣了解这3个公式的更多信息、因为这有助于在 FCO 中估算 KPS。 这3个公式是否也应用于其他 TI 升压稳压器?
此致、
Leoe2e.ti.com/.../0638.TPS55340_5F00_BOOST_5F00_CALCTOOL_5F00_REVC.XLS
- 我想知道如何推导出“升压计算”第74行中二极管“ID”的公式? 供参考,我使用最坏情况下的“Iout_max”(第49行)来估算流经二极管的最大电流(由于串联连接),但您的“Id”方程可提供更高的值。
- 在“小信号”电子表格中,从何处获取 HE(f)、GID(f)和 Tpw(f)的定义? 我找不到任何提供/详细说明此信息的 TI 文献。 BTW,我在“SLVA274A”中找到了 P 和 Gdv。 在 TPS55340数据表中、He (s)已定义、但在这里无效、因为 se >> Sn。 我有兴趣了解这3个公式的更多信息、因为这有助于在 FCO 中估算 KPS。 这3个公式是否也应用于其他 TI 升压稳压器?