This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:TPS53340在 FCO 处的功率级增益(KPS)估算

Guru**** 2546580 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, TPS61175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743644/tps55340-estimation-for-power-stage-gain-kps-at-fco-for-tps53340

器件型号:TPS55340
主题中讨论的其他器件: TPS61175

您好!

以 TPS53340升压转换器为基准、

  • 我想知道如何推导出“升压计算”第74行中二极管“ID”的公式? 供参考,我使用最坏情况下的“Iout_max”(第49行)来近似计算流经二极管的最大电流(由于串联连接),但“Id”方程给出了更高的值。


  • 在“小信号”电子表格中,从何处获取 HE(f)、GID(f)和 Tpw(f)的定义? 我正在尝试找到可能提供此信息详细信息的 TI 文字。 BTW,我在“SLVA274A”中找到了 P 和 Gdv。 在 TPS55340数据表中、He (s)已定义、但在这里无效、因为 se >> Sn。 我有兴趣了解这3个公式的更多信息、因为这有助于在 FCO 中估算 KPS。 这3个公式是否也应用于其他 TI 升压稳压器?

此致、

Leoe2e.ti.com/.../0638.TPS55340_5F00_BOOST_5F00_CALCTOOL_5F00_REVC.XLS

    1. 我想知道如何推导出“升压计算”第74行中二极管“ID”的公式? 供参考,我使用最坏情况下的“Iout_max”(第49行)来估算流经二极管的最大电流(由于串联连接),但您的“Id”方程可提供更高的值。

    1. 在“小信号”电子表格中,从何处获取 HE(f)、GID(f)和 Tpw(f)的定义? 我找不到任何提供/详细说明此信息的 TI 文献。 BTW,我在“SLVA274A”中找到了 P 和 Gdv。 在 TPS55340数据表中、He (s)已定义、但在这里无效、因为 se >> Sn。 我有兴趣了解这3个公式的更多信息、因为这有助于在 FCO 中估算 KPS。 这3个公式是否也应用于其他 TI 升压稳压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    Excel 表格给出 了流经二极管的最大可能电流、它发生在电流限制(过载)条件下。 如果输出电流很小、并且您确定不会满足电流限制条件、则可以使用较小的额定电流二极管、例如2-3A 额定值二极管。

    2.您可以在 TPS61175数据表中找到 He、GPS 的公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、
    何(f)、GID (f)和 Tpw (f)如何? 因此、根据您的建议、我只需参考 TPS61175数据表第9.2.2.10节:He & GPS 的公式?

    此致、
    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Compensating-the-Current_2D00_Mode_2D00_Controlled-Boost.pdfHiLeo、

    是的、您可以参阅 TPS61175、TPS61175和 TPS55340的控制方案是相同的、唯一的区别是 TPS55340具有更高的输出能力。

    您还可以参考附加的文件。