请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC256301 主题中讨论的其他器件: UCC256302
大家好、
我们的客户不会将 PFC 用于应用。
然后、您能否告诉我们非 PFC 的最佳解决方案(UCC256301或2、3或4)?
我还有一个问题。
他们希望在 AC120V 和 AC240V 下使用 UCC25630x。
然后、他们希望在不到10%的时间内控制 AC120V 和 AC240V 的峰值输出功率。
(例如、如果 AC120V 的峰值输出功率为20W、则 AC240V 为22W。)
我知道 UCC25630x 可以调节过流保护值。
如果您有任何想法、请告诉我们吗?
此致、
Kanemaru