This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:关于适用于非 PFC 的器件

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256301, UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729178/ucc256301-about-suitable-device-for-non-pfc

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件: UCC256302

大家好、

 

我们的客户不会将 PFC 用于应用。

然后、您能否告诉我们非 PFC 的最佳解决方案(UCC256301或2、3或4)?

 

我还有一个问题。

他们希望在 AC120V 和 AC240V 下使用 UCC25630x。

然后、他们希望在不到10%的时间内控制 AC120V 和 AC240V 的峰值输出功率。

(例如、如果 AC120V 的峰值输出功率为20W、则 AC240V 为22W。)

我知道 UCC25630x 可以调节过流保护值。

如果您有任何想法、请告诉我们吗?

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanemaru - San、

    感谢您关注 UCC25630x。 高电压启动功能将有益于离线 LLC 应用。 版本1、2和4中包含 HV 启动。 如果在 LLC 前面使用倍压器、则需要不带 X 电容放电的版本(UCC256302)。

    对于120V 输入和240V 输入、很难实现 LLC。 原因是 LLC 无法很好地处理宽输入电压范围、因为它将根据谐振回路的设计情况、强制在高压线路或低压线路上远离谐振频率运行。 在远离谐振频率的情况下运行会导致效率非常差。

    是的、UCC25630x 确实具有过流保护。 但是、请记住、这种保护可感应初级侧的谐振电流。 与高压线相比、低压线路的谐振电流的幅度会有相当大的变化。 如果您需要小于10%的 OCP 跳变点变化、最好在次级侧实施外部 OCP 检测电路。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben -San、

    感谢您的快速回复和信息。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru