请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610 主题中讨论的其他器件: GPCCHEM
嘿、我正在使用 bq28z610和 gdk 记录一个线性关系周期。
我尝试使用电池的第一种化学成分是500mAh、我使用的锥形电流为5mA、去充电电流为50mA、与 GPCCHEM 工具相差11%。
然后、我购买了相同配置的新电池、并有18%的偏差。 我将附加这两个文件、请在这方面提供帮助。 e2e.ti.com/.../CHEMID_2D00_3.zipe2e.ti.com/.../CHEMID_2D00_2.zip