This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:BQ28z610

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727195/bq28z610-bq28z610

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

嘿、我正在使用 bq28z610和 gdk 记录一个线性关系周期。  
我尝试使用电池的第一种化学成分是500mAh、我使用的锥形电流为5mA、去充电电流为50mA、与 GPCCHEM 工具相差11%。  
然后、我购买了相同配置的新电池、并有18%的偏差。 我将附加这两个文件、请在这方面提供帮助。  e2e.ti.com/.../CHEMID_2D00_3.zipe2e.ti.com/.../CHEMID_2D00_2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的主题已分配给我。 请在一周或更短的时间内回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的 CHG 终止电压为3900mV、而实际的 CHG 终止电压应为4200mV。 这就是周期失败的原因。