This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:TPS3820-33延迟时间问题。 紧急

Guru**** 2496825 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726163/tps3808-tps3820-33-delay-time-question-urgent

器件型号:TPS3808

尊敬的支持成员:
我的客户使用了 TPS3820-33。


我对延迟时间有疑问。

数据表描述了延迟时间为15ms~37ms。
我的客户的测量延迟时间为39.3ms。

原因是什么?

由于大规模生产即将完成、请处理紧急情况。


最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob Lee、

    在标题中、您将看到 TPS3808和 TPS3820-33。 请确认设备。

    对于 TPS3820-33、如您所述、延迟应为15ms 至37ms。 电路是如何连接的? 什么是连接到/reset 还是 WDI?

    请描述如何测试器件的复位延迟。

    我将与您一起尽快解决这个问题。 谢谢。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    非常感谢您的快速回复。

    我很抱歉。 我错了逻辑块。
    器件是 TPS3820-33。

    我可以提出问题吗?


    问题

    问题1.
    延迟时间是否随复位和 WDI 引脚连接而变化?


    问题2.
    您的回答是『器件如何测试复位延迟。』、

    您将检查什么?
    它是原理图吗?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob Lee、

    1.是的,如果/RESET 上有额外的电容,延迟将被延长。 WDI 连接将确定复位是由 VDD 还是由 WDI 引起。

    2.测试复位延迟的正确方法是使 VDD 高于 VIT+并测量从 VDD 超过 VIT+到时间/RESET 信号出现的时间。

    是的、如果您的原理图会有所帮助。 如果有任何敏感信息、您可以直接通过 michaeldesando@ti.com 向我发送电子邮件

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    非常感谢您提供私人电子邮件地址。
    我已发送到您的私人电子邮件地址。

    可以检查一下吗?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:


    非常感谢您的快速回答。
    我回复我的客户您的答案。

    我将对情况进行反馈。


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    我有一个添加问题。
    我已发送到您的私人电子邮件地址。

    可以检查一下吗?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob Lee、

    我已请求更改配置以移除/RESET 引脚上的电容器并使 WDI 悬空以检查器件是否正常工作。 这个简单的测试将确定延迟是否由器件或电路配置引起的、长于预期的延迟。 我将等待您的结果。 谢谢。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    非常感谢您的快速回复。
    我将确认我的客户波形。


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。