尊敬的支持成员:
我的客户使用了 TPS3820-33。
我对延迟时间有疑问。
数据表描述了延迟时间为15ms~37ms。
我的客户的测量延迟时间为39.3ms。
原因是什么?
由于大规模生产即将完成、请处理紧急情况。
最恰当的考虑。
Bob Lee。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Bob Lee、
1.是的,如果/RESET 上有额外的电容,延迟将被延长。 WDI 连接将确定复位是由 VDD 还是由 WDI 引起。
2.测试复位延迟的正确方法是使 VDD 高于 VIT+并测量从 VDD 超过 VIT+到时间/RESET 信号出现的时间。
是的、如果您的原理图会有所帮助。 如果有任何敏感信息、您可以直接通过 michaeldesando@ti.com 向我发送电子邮件
Michael