请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54620 工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
使用 Webench 仿真波特图时、低频率增益= 52.454dB。
此器件的目标值似乎设置为60dB (最小值)至100dB (最大值)、但此结果是否有问题?
如果是、有哪些问题? 此外 、我将调整哪个值以提高?
此致、
YUto Sakai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
使用 Webench 仿真波特图时、低频率增益= 52.454dB。
此器件的目标值似乎设置为60dB (最小值)至100dB (最大值)、但此结果是否有问题?
如果是、有哪些问题? 此外 、我将调整哪个值以提高?
此致、
YUto Sakai