This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54620:低频增益

Guru**** 2496815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729077/webench-tools-tps54620-low-frequency-gain

器件型号:TPS54620

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

使用 Webench 仿真波特图时、低频率增益= 52.454dB。
此器件的目标值似乎设置为60dB (最小值)至100dB (最大值)、但此结果是否有问题?
如果是、有哪些问题? 此外 、我将调整哪个值以提高?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    您可以共享 Webench 设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、

    您是否参考了 Re-Comp 选项卡中的默认低频增益? 我相信、当将低频增益设置为 WEBENCH 时、默认的最小值和最大值是随意选择的。 如果环路具有超出默认范围的低频增益、我不会看到任何问题。 相补角和增益裕度要重要得多。

    今年早些时候、我对类似器件有类似的问题、在这种情况下、环路增益降低的原因是低 FSW、更高的输出电压和低负载电流的组合。 这3个变量会导致更大的电感和更低的交叉频率。 这会导致更大的 Ccomp 电容器、从而降低低频增益。

    此致、
    Anthony