This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7701-Q1:如果 IN 引脚和 OUT 引脚之间的电压差小于压降电压(最大500mV @100mA)、会发生什么情况?

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B7701-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743890/tps7b7701-q1-what-will-happen-if-the-voltage-difference-between-in-pin-and-out-pin-is-less-than-dropout-voltage-max-500mv-100ma

器件型号:TPS7B7701-Q1

尊敬的 Sirs 或 Madams:

请告诉我 、如果 IN 引脚和 OUT 引脚之间的电压差小于压降电压、会发生什么情况。

例如、当对 IN 引脚施加12.2V 电压、并且 FB 引脚将输出电压设置为12.0V 时、  

压降电压将不满足要求。

在这种情况下、会发生什么情况?

具体而言,我想知道以下各点;

 1)输出什么电压?

   12.0V、由 FB 引脚设置?

   还是12.2V 减去(压降电压)?

    注:后者表示输出电压可以低于 FB 引脚设置的值。

 2)电流限制功能是否仍处于激活状态?

 3)是否会出现其他不利现象?  

此致、

Shinsuke Tanaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinsuke、

    线性稳压器无法将输出电压升压至高于输入电压的水平;因此、当 Vin 小于 Vout + Vdo 时、稳压器将处于压降状态。 当处于压降状态时、输出将等于输入电压减去压降电压。

    电流限制仍可在压降条件下正常工作。

    在压降时、任何线性稳压器的交流性能(如 PSRR)和瞬态响应都会降低。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eslinger 先生:

    感谢您的解释。

    我了解 TPS7B7701-Q1在 输入电压低于输出电压+(压降电压)时的行为。

    顺便说一下、数据表中仅显示了压降电压的"最大"值。

    数据表显示、100mA 负载时的最小压差最大为500mV (温度范围为-40°C 至150°C)。

    但"Typ"值如何?

     数据表上的图7是否显示了"典型值"、即100mA 负载/25C 时约为300mV?

    请告诉我如何估算"Typ"值。

    此致、

    Shinsuke Tanaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinsuke、

    如您所述、图7显示了 TPS7B7701-Q1在整个输出电流和温度范围内的典型压降。  估算典型压降的最佳方法是使用该典型特性曲线。

    非常尊重、

    Ryan