This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV710:TLV7101828-Q1双路输出能力

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV710-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744446/tlv710-tlv7101828-q1-dual-output-capability

器件型号:TLV710

大家好、

根据时间表、我们知道 TLV7101828-Q1的每个输出可输出200mA。

我是否可以知道启用两个输出(2.8V 和1.8V)的最大电流输出是多少? 每个电流仍为200mA (总计400mA)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zoe、

    两个输出同时能够提供200mA 的负载电流;但是、您还需要考虑热性能。

    您可以使用热性能信息表中的 Rthetaja 对热性能进行第一次通过检查。 热性能信息表在 JEDEC 高 K 电路板上建模。 从该表中、我们可以看到、TLV710-Q1的 Rthetaja 为190.5 C/W。 请注意、该双路 LDO 的最高建议结温为125 C。对于该双路 LDO、总功耗为:

    PD =(Vin - Vout1) x Iout1 +(Vin - Vout2) x Iout 2.

    我们可以使用此信息以及您的应用的最高环境温度来计算两个输出上具有200mA 满负载的最高环境温度和预期输入电压:

    TJ_max = Rthetaja x PD + Ta_max
    125 C = 190.5 C/W x [(Vin - 2.8V) x 200mA +(Vin - 1.8V) x 200mA]+ Ta_max

    非常尊重、
    Ryan