请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ33100 您好!
我正在处理 bq33100。
- 我想知道一次充电终止和充电终止之间是否有任何差异? 如果是、请说明两者及其差异。
- 此外、当器件处于任一状态时、在器件内部执行哪些操作?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 、Bryan、
感谢您的回答。 我还有一个疑问。
这是我对电荷计量的理解:
何时:
FC 设置:-1%,FC 清除:98%(默认值):发生充电终止。
即、它考虑数据表中给出的充电终止的默认条件、即:
•在2个连续电流锥形窗口时间段内的平均充电电流<锥形电流、
和
•电压+锥形电压≥ChargingVoltage
时间:
FC 设置:96%且 FC 清除:2%(默认值以外的任何值)
BQ33100将检查 RSOC 值是否等于或大于 FC Set %,如果匹配,则会发生“Charge Termination”(费用终止)。
因此、这基本上就像一种或多种情况、其中 bq33100根据 FC 设置和 FC 清除值确定电荷终止。
这种理解是否正确? 如果我错了、请纠正我的问题。