This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:充电终止和一次充电终止

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727757/bq33100-charge-termination-and-primary-charge-termination

器件型号:BQ33100

您好!

我正在处理 bq33100。

  1. 我想知道一次充电终止和充电终止之间是否有任何差异? 如果是、请说明两者及其差异。
  2. 此外、当器件处于任一状态时、在器件内部执行哪些操作?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shivani、

    1.它们是一样的。
    2.相同的状态。 当发生有效充电终止时、[FC]标志会被置位。 有关实现有效充电终止的更多详细信息、请参阅数据表的第8.3.3.1节。

    电容学习所需的充满电(FC)标志可通过两种不同方法之一进行设置。 默认方法是在一次侧充电终止时设置标志。 相关规则见数据表。 在这种情况下、DF:Charge Control:Full Charge Cfg:FC Set %=–1。

    或者、这个数据闪存参数可被设定为一个特定的充电状态、然后越过该阈值将设定标志。 当 RelativeStateOfCharge 小于在 DF:Charge Control:Full Charge Cfg:FC Clear %中编程的值时、该标志会被清除。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Bryan、

    感谢您的回答。 我还有一个疑问。

    这是我对电荷计量的理解:

    何时:

    FC 设置:-1%,FC 清除:98%(默认值):发生充电终止。

    即、它考虑数据表中给出的充电终止的默认条件、即:

    •在2个连续电流锥形窗口时间段内的平均充电电流<锥形电流、

    •电压+锥形电压≥ChargingVoltage

     

    时间:

    FC 设置:96%且 FC 清除:2%(默认值以外的任何值)

    BQ33100将检查 RSOC 值是否等于或大于 FC Set %,如果匹配,则会发生“Charge Termination”(费用终止)。

    因此、这基本上就像一种或多种情况、其中 bq33100根据 FC 设置和 FC 清除值确定电荷终止。

    这种理解是否正确? 如果我错了、请纠正我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shivani、

    是的。

    当 FC 设定=-1%时、电流锥形被用于充电终止。 当其他值用于 FC 设置%时、充电终止不会基于电流逐渐减少、而是基于 RSOC、其中 FC 将设置为等于或大于 FC 设置%值的 RSOC 值。

    此致、
    Bryan Kahler