This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:连接 bq76920和充电器

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ78350-R1, BQ24171, BQ24170, BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744282/bq78350-r1-interfacing-with-bq76920-and-charger

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ76920BQ24171BQ24170BQ24172

尊敬的 TI 专家:

有一个关于 bq78350-R1的简单问题。 我想使用此控制器来控制平衡过程。 我想使用 bq76920执行平衡。 控制器是否还负责充电过程? 我是说以恒定电流充电、然后以恒定电压充电? 如果需要充电器、您能向我推荐一些简单的解决方案吗?

下面是有关我的应用的一些详细信息。

我想为3节锂离子电池组充电:4250mAh 3S 11.1V 锂离子电池

每节电池为:Sanyo NCR20700B 4250mAh 锂离子电池、3、7V、20、4x70、3mm 15A

我不需要高充电电流、但这将是一个很好的功能。

将来、我必须为锂聚合物2600mAh 4S 14.8V 50C 锂聚合物实施类似的解决方案。 我可以使用设置稍有不同的相同 IC 吗?

我期待收到你的回复。

此致、

Jakub

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jakub、

    BQ24170/BQ24171 (JEITA)/BQ24172能够以恒定电流为3节电池充电、然后以恒定电压充电。 平衡 IC 负责平衡、不负责充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 我想我会使用 BQ24170。