请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1 主题中讨论的其他器件:BQ76920、 BQ24171、 BQ24170、 BQ24172
尊敬的 TI 专家:
我有一个关于 bq78350-R1的简单问题。 我想使用此控制器来控制平衡过程。 我想使用 bq76920执行平衡。 控制器是否还负责充电过程? 我是说以恒定电流充电、然后以恒定电压充电? 如果需要充电器、您能向我推荐一些简单的解决方案吗?
下面是有关我的应用的一些详细信息。
我想为3节锂离子电池组充电:4250mAh 3S 11.1V 锂离子电池
每节电池为:Sanyo NCR20700B 4250mAh 锂离子电池、3、7V、20、4x70、3mm 15A
我不需要高充电电流、但这将是一个很好的功能。
将来、我必须为锂聚合物2600mAh 4S 14.8V 50C 锂聚合物实施类似的解决方案。 我可以使用设置稍有不同的相同 IC 吗?
我期待收到你的回复。
此致、
Jakub