Other Parts Discussed in Thread: UCD3138
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138128A 主题中讨论的其他器件:UCD3138
您好!
我有点困惑。 也许其他人可以清除我所遇到的困惑。
我的基本问题是如何对 UCD3138进行编程?
是否可以使用 XDSxxx 编程器对 UCD3138进行编程,或者是否需要 USB 串行适配器/ Flash Runner 本身?
(看到 XDSxx 在一些地方支持 UCD3138、因此查询也是如此)
谢谢、
制造商