This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138128A:对 UCD3138128A 进行编程

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744562/ucd3138128a-programming-the-ucd3138128a

器件型号:UCD3138128A
主题中讨论的其他器件:UCD3138

您好!

我有点困惑。 也许其他人可以清除我所遇到的困惑。

我的基本问题是如何对 UCD3138进行编程?

是否可以使用 XDSxxx 编程器对 UCD3138进行编程,或者是否需要 USB 串行适配器/ Flash Runner 本身?

(看到 XDSxx 在一些地方支持 UCD3138、因此查询也是如此)

谢谢、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCD3138可使用几种类型的 XDSxx 编程器进行编程、这意味着通过 JTAG 进行编程、也可以通过"USB 接口适配器"进行编程、这意味着通过 SMBus 进行编程。 选项或可用选项、但我们更经常使用 SMBus。

    希望这能解决您的问题。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到这个消息。 我手头上有一个 Piccolo Launchpad 上的 XDS100v2。 是否可以将其连接至 UCD3138编程?

    谢谢、
    制造商
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,XDS100v2是支持 UCD3138的 Pod 之一。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    真是个好消息。

    谢谢、
    制造商