This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:使用 VREF 为外部 MCU 供电。 STAT 和 PG 引脚的电压

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743592/bq24600-using-vref-to-power-external-mcu-voltage-of-stat-and-pg-pins

器件型号:bq24600

我将 BQ24600用作四槽充电器的电池充电器 IC。 是否可以使用 BQ24600输出稳压3.3V 电压的 VREF 引脚为外部 MCU 供电以控制充电机制、或者是否有任何相关建议?  

此外、我们还希望将 STAT 引脚和 PG 引脚用作 MCU 的输入引脚。 因此、我们想知道两个引脚的电压。

提前感谢、

Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    梁智鸿

    STAT 和/PG 引脚是可在高达28V 的电压下运行的开漏引脚。 在施加 VCC (即不处于仅电池模式)时、指定稳压条件下来自 VREF 的最大电流仅为35mA。 只要 MUX 的总电流拉取不超过35mA、我就不会发现使用它为 MCU 供电的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff 的回复。 感谢您的支持。 关于如何将 BQ24600的 STAT 引脚用作 MCU 的输入、我还有另一个问题。 这样做时、是否需要上拉电阻器才能将引脚用作输入?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    梁智鸿

    STAT 输出为开漏。 需要一个拉电阻器。