请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:bq24600 我将 BQ24600用作四槽充电器的电池充电器 IC。 是否可以使用 BQ24600输出稳压3.3V 电压的 VREF 引脚为外部 MCU 供电以控制充电机制、或者是否有任何相关建议?
此外、我们还希望将 STAT 引脚和 PG 引脚用作 MCU 的输入引脚。 因此、我们想知道两个引脚的电压。
提前感谢、
Leon
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.