This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117LV:帮助识别 TLV1117LV33DCYR IC、2批处理执行不同的...

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117, TLV1117LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728065/tlv1117lv-help-identifying-the-tlv1117lv33dcyr-ic-2-batch-perform-different

器件型号:TLV1117LV
主题中讨论的其他器件:TLV1117

您好!

我有两批带 TLV1117LV33DCYR 调制器的板、一个标记为 TJ-81M41HE、另一个标记为 TJ-64RSHNE

第1批工作正常、我可以有具有4V 输入的3V3、第2批具有4V 输入的第二批在输出中得到的电压小于3V。

我已经将 IC 从一个板交换到另一个板、我也交换了问题、所以稳压器是不同的、有人能帮助我明白为什么这两个 IC 本来应该是相同的、但却不起作用吗?

同一批次工作正常、第二批次工作不正常、IC 真的不同...

有人可以提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Julio、

    为了确保我正确理解所有内容、两批电路板是否采用相同的布局/应用?

    为了帮助调试、您能否提供显示线性稳压器和相关输入/输出电容器的部分原理图? 此外、您能否提供一个范围来显示启动/关断期间的输入电压、输出电压和输出电流? 这将有助于我了解电源轨之间的关系。 为了进行比较、最好同时看到"良好批次"和"不良批次"的波形。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经深入探讨了这一点、我发现第一批具有 TLV1117LV 和第二批具有 TLV1117 (非 LV 版本)的焊缝、因为它的性能与非 LV 版本类似。 如果我有4V7输入、我只会得到3V3输出、而我在 TLV1117 (第一批)中有3V3具有3V4输入。

    我的电流在两种情况下都是80mA。

    现在、我认为非常奇怪的是、两个封装都标记为 TJ。 所以这两个都应该是 LV 版本!

    我会购买更多 TLV1117LV、这次我还会购买 LV 版本!!

    我认为该 IC 在德克萨斯州的标签错误吗? 这是可能的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julio、

    我不知道是否有任何 TLV1117标记错误并发运的历史、而是 TLV1117-LV。  由于您已经执行了 A-B-A 交换并确定了器件问题、因此如果您想继续调试、最快的方法是将器件退还给 TI。  下面是我们的退货流程。  如果您选择使用此路线、请务必与向您发送器件的经销商合作、如果您是通过经销商订购的。  您还需要确保详细说明已执行的调试步骤。

    我们不会在论坛上处理退货。  因此、我们认为该线程目前已关闭。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我已经为其他供应商订购了器件、明天将收到器件并将再次进行测试。

    这些器件是通过一家中国公司提供的、该公司购买并组装了电路板。

    因为它是50个部件、所以我不认为将它发回 TI 是值得的。

    事实上、这是一种非常奇怪的情况。

    我注意到的是我可以很好地准备好标签的正确器件、而在坏组件上、很难阅读、这是否是原始 TI 器件通过的假冒器件?

    这会发生吗?

    谢谢、

    JS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julio、

    遗憾的是、器件可能是假冒的。  我同意,坏部件有更难阅读的顶端标记,这当然是奇怪的。  我们可以确定您是否退还商品、但我确实理解您对商品的看法、因为数量很少。

    下面是 TI 反假冒声明的链接。  其中包括有助于降低假冒器件风险的授权经销商列表。

    我希望只需将坏设备换出您的新设备即可解决您的问题、但如果您确实需要进一步的支持、请毫不犹豫地再次联系我们。

    非常尊重、

    Ryan