主题中讨论的其他器件:TLV1117、
您好!
我有两批带 TLV1117LV33DCYR 调制器的板、一个标记为 TJ-81M41HE、另一个标记为 TJ-64RSHNE
第1批工作正常、我可以有具有4V 输入的3V3、第2批具有4V 输入的第二批在输出中得到的电压小于3V。
我已经将 IC 从一个板交换到另一个板、我也交换了问题、所以稳压器是不同的、有人能帮助我明白为什么这两个 IC 本来应该是相同的、但却不起作用吗?
同一批次工作正常、第二批次工作不正常、IC 真的不同...
有人可以提供帮助吗?