This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2300评估板损坏、如何进行测试?

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742713/ev2300-evaluation-board-damaged-how-can-i-test

主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400BQ78350

您好!

我有一个 EV2300接口板、它通过 SMBus 连接到14S 电池 BMS、当电池放电至欠压切断(连接到 EV2300时)时、BMS 会像编程的那样切断。 n´t 之后、我无法再将 EV2300连接到 BMS 板、也无法连接到另两个新的一个 BMS 板。 EV2300板似乎已损坏。 这样做是否可能? 如何测试 EV2300板? 是否有工具可用于测试 EV2300板或类似的器件? 是否可以进行维修?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是一些您可以尝试诊断电路板的事项。 首先、下载 EV2300用户指南(http://www.ti.com/tool/EV2300)、以便您可以参考电路板原理图。

    1. 首先尝试将 EV2300连接到 PC 并打开 bqStudio。 如果 PC 能够通信、仪表板应显示 EV2300和固件版本。
    2. 断开设备与 PC 的连接。 卸下两颗小螺丝,打开机箱。 电路板未通电时需要检查的事项:
      • 查找损坏组件的任何迹象。
      • 测量您正在使用的接口的串联电阻。 例如、测量 I2C 的 R49和 R50、测量 SMBus 的 R13和 R15。
      • 测量测试点 J11 (负极端子)和 J8 (正极端子)之间的电阻。 电阻测量值应大于6 MOhm
      • 测量测试点 J11 (负极端子)和 J9 (正极端子)之间的电阻。 电阻测量值应为100-200kOhm
      • 插入 USB 电缆。 插入 USB 电缆后、确认 D12指示灯亮起、D20指示灯闪烁。
      • 测量 J8和 GND 之间的电压(应为5V)。 测量 J9和 GND 之间的电压(应为3.3V)。  
      • 如果测量结果不符合预期、请更换任何可疑部件。

    3.如果硬件上的一切正常、请更换 EV2300上的机箱。 接下来、您可以尝试重新编程固件、以防发生损坏。 您可以找到固件更新程序以及此主题中的说明 :https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/317313

    如果您能够使 EV2300再次正常工作、则需要确定它是如何被系统损坏的、以便防止问题再次发生。  

    如果您无法修复或解决问题、并且需要购买新的通信模块、我们建议使用 EV2400、因为 EV2300很快就不会投入生产。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的详细回答。

    我已勾选所有:

    固件为3.1c

    第一个 R =大约10 - 50 MOhm

    第二个 R = 171k Ω

    D12呈绿色亮起、正常

    D19全部闪烁5 - 10秒、呈绿色

    D20在通电1秒后呈红色闪烁。

    5V 和3.3V 电压正常。

    但对于 bqstudio、仍然无法连接到 BMS 板。 (请参阅随附的。)

    我想、下一次尝试可能是更新固件?

    是否可以更新没有第二个适配器的适配器?

    此致、谢谢

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、您需要第二个 EV2300来将固件更新为更新版本。 从 E2E 上有关固件版本3.1c 的许多文章中可以看到、这是一个非常有问题的问题。

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这真的很遗憾。 我想、如果我不知道、如果它在一开始就解决了问题、我也不知道、如果它从一个瞬间停止工作、就像在第一个时刻一样、我不会再购买第二个器件。 (我现在需要另一个相同的器件进行固件更新、这对我来说是此类器件的第二个错误。)

    因此、我认为、最好停止使用这种典型的电池管理系统。

    是否没有其他方法可以刷写评估板上的新固件、或通过其他方法来了解原因、为什么它不再工作?

    或者是否有其他方法可以通过 bq78350连接到 BMS 模块?

    最棒的

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Markus、您好!

    最佳选择是切换到 EV2400。 此器件已推出几年、是推荐的工具。 EV2400可以更轻松地进行更新、并且不会出现您在使用 EV2300时遇到的问题。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我不再有太多的 BMS 模块使用 TI 芯片了。 因此、如果没有其他(更经济)方法可以解决编程适配器的问题、我想我将不再使用具有此类芯片的 BMS 模块。

    此致、

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Markus、您好!

    很遗憾听到这个消息。 我理解这种沮丧。 EV2400是一种解决方案、更好、不会出现 EV2300问题。

    也不清楚 EV2300是问题所在。 您说它一直在工作、直到发生欠压截止事件。 如果不了解问题、可能会损坏新工具。

    此致、
    Matt