请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM5141、 LM5141-Q1e2e.ti.com/.../LM5141_2D00_Q1-5.2V.pdf
全部为:μ A
我是一名中国电子工程师, 我对 LM5141-Q1有问题,我的英语很差,所以我无法描述非常详细的,只有 示意图和 PCB 图层。
主要问题:
1, 输入为25V-42V,输出为5.2V
当输入为18V,负载超过200mA 时,它不起作用
,电感非常热
输入电压为40V,负载电流仅为20mA,不起作用
振幅(我没有照片,但我确信)
2, ,IC 热量的主要原因?通常情况下,开关 MOSFET 在外部主电路电流从 IC 流出、这让我感到惊讶