请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54260 您好!
是否可以使用10uF/35V 的钽电容器和 ESR 800 m Ω 作为输入电压为12V 的输入电容器?
和输出、在3.8V 稳压输出下使用100uf/25V (ESR 100m Ω)钽电容器、并使用补偿电路?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是否可以使用10uF/35V 的钽电容器和 ESR 800 m Ω 作为输入电压为12V 的输入电容器?
和输出、在3.8V 稳压输出下使用100uf/25V (ESR 100m Ω)钽电容器、并使用补偿电路?
谢谢