This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:输入电容器类型

Guru**** 2496645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727869/tps54260-input-cap-type

器件型号:TPS54260

您好!

是否可以使用10uF/35V 的钽电容器和 ESR 800 m Ω 作为输入电压为12V 的输入电容器?

和输出、在3.8V 稳压输出下使用100uf/25V (ESR 100m Ω)钽电容器、并使用补偿电路?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会使用 ESR 较低的小值陶瓷与输入端的钽并联;例如1uF 或2.2uF。
    输出电容器应该正常;您需要根据数据表建议调整补偿组件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我要关闭此帖子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的回复。 我将根据您的建议计算补偿。