This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25019:计算和测量的 FSW 中存在偏差

Guru**** 2496815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726358/lm25019-variation-obseved-in-calculated-and-measured-fsw

器件型号:LM25019

以下是用于设计15.2V 传感器电源的规格、

VIN = 24V±4%、Vout = 15.2V±4%、Iout = 90mA、Fsw = 800kHz

以下是使用的组件值、

RFB1 = 1K、RFB2 = 11.5K、RON = 180K、L = 470uH、C = 9.4uF、 RR = 45.3K、Cr = 3.3nF、CAC = 10nF

使用数据表中给出的软启动电路。

在计算和测量的 Fsw 中观察到一个问题。 使用数据表中公式1计算 FSW 的典型值约为945KHz。 空载时测得的 FSW 为772KHz。

  数据表中的公式1的精度如何?  

"9 x^μ s-11"是否为常数? 它是如何推导出来的?

 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件使用 COT 控制、因此 FSW 随 VIN 和负载的变化会有所不同;可能为+/-10%至15%。
    我会查看 VIN 和负载上的 Fsw、并调整 RON 以提供所需的频率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我要关闭此帖子