请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25019 以下是用于设计15.2V 传感器电源的规格、
VIN = 24V±4%、Vout = 15.2V±4%、Iout = 90mA、Fsw = 800kHz
以下是使用的组件值、
RFB1 = 1K、RFB2 = 11.5K、RON = 180K、L = 470uH、C = 9.4uF、 RR = 45.3K、Cr = 3.3nF、CAC = 10nF
使用数据表中给出的软启动电路。
在计算和测量的 Fsw 中观察到一个问题。 使用数据表中公式1计算 FSW 的典型值约为945KHz。 空载时测得的 FSW 为772KHz。
数据表中的公式1的精度如何?
"9 x^μ s-11"是否为常数? 它是如何推导出来的?