请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5008 您好、先生、
我们在 BMS 中使用 LM5008、睡眠电流对我们非常重要。
因此、当电池处于低于电压(38V)时、我们希望关闭 LM5008、该电压高于 IC 内部欠压锁定(5.3V)。
但是、如果我根据数据表将 RT/SD 下拉至接地、那么在我的情况下、通过 RT 的电流将为210uA。 该电流再次高于 IC 静态电流110uA。
我们需要使关断电流小于静态电流、静态电流大约为10uA。 请告诉我们如何实现这一点。 
谢谢、
Akilan G