This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5008:关断设计问题

Guru**** 2496815 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726309/lm5008-shutdown-design-issue

器件型号:LM5008

您好、先生、

我们在 BMS 中使用 LM5008、睡眠电流对我们非常重要。  

因此、当电池处于低于电压(38V)时、我们希望关闭 LM5008、该电压高于 IC 内部欠压锁定(5.3V)。  

但是、如果我根据数据表将 RT/SD 下拉至接地、那么在我的情况下、通过 RT 的电流将为210uA。 该电流再次高于 IC 静态电流110uA。  

我们需要使关断电流小于静态电流、静态电流大约为10uA。 请告诉我们如何实现这一点。  


谢谢、
Akilan G  
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您无法使用此器件实现10uA 的低关断电流。 如果你只是这么做的话
    需要节省 RT 电阻器中的电流、然后您可以在关断时将其关闭。
    如果您需要非常小的关断电流、可以在稳压器前面使用串联导通开关
    断开它与输入的连接。

    如果您只需要高达60V 的输入、则可以尝试使用另一个器件、例如 LM4600x。
    您也可以尝试在 TI 网站上进行搜索。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我要关闭此帖子