This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5165:LM5165 -突发模式纹波

Guru**** 2496645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727170/lm5165-lm5165---burst-mode-ripple

器件型号:LM5165

您好!

我们要求在以下应用中提供可变输出电压。

1) 1)输入电压:28V

2)输出电压(uo):14V (通过齐纳二极管限制为15V)

3) 3)输出电流:5mA。 (瞬时1KHz 方波29mA)

每当负载电流为5mA 时、输出电压应调节至14V。 随附了电路图。

反馈是在940欧姆限流电阻器之后获取的。 由于940欧姆后负载电容为0.48uF、我们在输出电压下看到1.5V 纹波。 已连接快照。

是否有任何方法可以将此纹波降低到150mV 以下?  

在瞬时29mA 负载期间、我们需要100%占空比。 以便0.48uF 负载电容器可以接受输出上升时间。

如果不支持100%占空比、我们可能需要一个旁路开关来为降压稳压器供电  

请建议是否有任何替代器件可满足上述要求。

谢谢、此致、

Chedthan K S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道你在这种安排下要做些什么。
    但是、需要在稳压器自身的输出端获取稳压器的 FB 才能正确调节。
    您应该能够对稳压器的输出进行编程、从而为您提供输出电压
    您的愿望。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我要关闭此帖子