请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5165 您好!
我们要求在以下应用中提供可变输出电压。
1) 1)输入电压:28V
2)输出电压(uo):14V (通过齐纳二极管限制为15V)
3) 3)输出电流:5mA。 (瞬时1KHz 方波29mA)
每当负载电流为5mA 时、输出电压应调节至14V。 随附了电路图。
反馈是在940欧姆限流电阻器之后获取的。 由于940欧姆后负载电容为0.48uF、我们在输出电压下看到1.5V 纹波。 已连接快照。
是否有任何方法可以将此纹波降低到150mV 以下?
在瞬时29mA 负载期间、我们需要100%占空比。 以便0.48uF 负载电容器可以接受输出上升时间。
如果不支持100%占空比、我们可能需要一个旁路开关来为降压稳压器供电
请建议是否有任何替代器件可满足上述要求。
谢谢、此致、
Chedthan K S