This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54429:12V 输入、1V/4A 下的 TPS54429波特图

Guru**** 2550360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743765/tps54429-tps54429-bode-plot-at-12vin-1vout-4a

器件型号:TPS54429

尊敬的 E2E:

您能不能帮助您提供输入电压为12V、输出电压为1V/4A 时的 tps54429波特图吗?

类似的条件也是可以的。

我们只需要获取一个参考、以便比较我们测量的值以及 它的外观。

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    请详细说明您的状况。 L=? C=? 反馈电阻器? 您最好附加测量的图片并澄清您的问题。

    Gavin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gavin、

    只需遵循数据表中的建议。
    1.5uH、22uF x2

    BR、
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

     请按下图所示图片。

    Gavin