请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54429 尊敬的 E2E:
您能不能帮助您提供输入电压为12V、输出电压为1V/4A 时的 tps54429波特图吗?
类似的条件也是可以的。
我们只需要获取一个参考、以便比较我们测量的值以及 它的外观。
BR、
Jason
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.