This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:能否使用具有4.5V 直流电源的 LMG1020?

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020, TINA-TI, LM5114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728329/lmg1020-can-i-use-lmg1020-with-4-5v-dc-supply

器件型号:LMG1020
主题中讨论的其他器件: TINA-TILM5114

 我需要非常快速的电容负载驱动器,用于60MHz 脉冲(占空比:50%),具有1nF 电容负载和极低的上升/下降/传播延迟。

我认为 LMG1020是最接近的快速驱动解决方案。  

但是、我需要的5Vdd 电源值稍高一些。

我的理想要求 Vout 为0至4V、但我认为它太低、无法使用 lmg1020驱动器。

我可以使用4.5V 电源的 LMG1020吗? (我知道4.75V 是最小值、但使用4.5V 直流电源时 TINA-TI 仿真是可以的)

如果无法使用简单的 MOSFET 逆变器(缓冲器)以极短的响应时间更改电压摆幅电平

您能否推荐 CMOS 对适用的60MHz 4V 脉冲? 或其他解决方案来实现更好的解决方案?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangbeom、

    欢迎使用 e2e!! 感谢您询问 LMG1020、我是一名应用工程师、将为您提供帮助。

    LMG1020建议的 VDD 最小值为4.75v。 该器件的工作电压应高于 UVLO 最大导通电压4.33v。

    在4.5V 下使用 VDD 只会在驱动器达到 UVLO 条件(在该条件下驱动器将被禁用)之前留下大约200mV 的余量。 无论如何、让我来了解一下4.5V 时的可靠性并更新您的情况。

    您可以在输出端使用简单的电平转换器、该电平转换器位于驱动器和 FET 之间、具有独立的4V 电源。 您还可以使用更高的栅极电压 FET。 您是否使用 GaN FET?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于验证测试仅在数据表规格限制范围内完成、因此能够确定当存在瞬态下冲以及整个温度范围和工艺困难时、4.5V 下是否存在问题。 TI 建议最小电压为4.75V (无绝对最大值)、如果在4.5V 下运行、则需要在应用中评估长期可靠性性能。 然而、在数据表技术规格之外的值下运行时、不能保证数据表性能。 您能否在输出上使用分压器而不是缓冲器?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的善意帮助。

    遗憾的是、我无法使用分压器。 我认为带电阻器的分压器可能会降低60MHz 脉冲瞬态和 RMS 电流消耗的容性负载。 1nF 负载下的1ns~2ns 上升时间对我来说是非常重要的因素。

    更详细的是、我需要对1nF 电容器进行极快的脉冲充电和放电、使其具有几乎完美的瞬态和预先调整的时序。
    我想将 LMG1020用作电容负载的数字缓冲器。 (是的、我需要非常高的电流4V OUT 逻辑缓冲器。 XD)

    由于具有低电流电源能力、传统电平转换器 IC 不适用于这种情况(1nF/4V/60MHz)。
    因此、正如我首先提到的、我考虑使用简单的 MOSFET 缓冲器进行电平位移。 (必须实现1nF 负载/2ns 上升时间)

    分立式 BJT 缓冲器可能是一种解决方案、因此我认为不需要将 LMG1020用于逻辑缓冲器。
    (我不喜欢分立式设计、而且我希望使设计尽可能小。 这是我目前最后的解决方案)

    最后、我认为我应该改变我的问题。
    是否有用于1nF 负载且上升时间为2ns 的4V~5V 逻辑缓冲器?

    我会将我的问题发布到逻辑论坛。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sangbeom、

    分压器将消耗更多 RMS 电流、但如果去耦合很紧、峰值电流能力不应受到太大的影响、因为瞬时峰值电流将涌入栅极电容、这在分压时看起来很短。
    只要上拉电阻低于0.5欧姆、分立式 BJT 缓冲器的驱动器仍会非常快地打开 BJT。
    可以在4V 电压下使用 LM5114吗?

    谢谢、