Other Parts Discussed in Thread: LM43603
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM43603 您好!
我的客户在 LM43603上遇到了一个紧急问题、在空载情况下、IC 工作正常。
当 IO 超过100mA 时、Vout 开始降低。 FB 引脚电压也会降低。
当 IO 达到1.5A 时、Vo 开始在0~4.5V 之间振荡、测量的 SW 和发现频率一直在变化。
具体测量的波形、原理图和布局文件以及电感器数据表可在下方找到。
我发现 FB 走线很长、靠近电感器、这可能是一个问题。 期待您的建议。