This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43603:LM43603不稳定输出电压

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM43603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728169/lm43603-lm43603-unstable-output-voltage

器件型号:LM43603

您好!  

我的客户在 LM43603上遇到了一个紧急问题、在空载情况下、IC 工作正常。

当 IO 超过100mA 时、Vout 开始降低。 FB 引脚电压也会降低。

当 IO 达到1.5A 时、Vo 开始在0~4.5V 之间振荡、测量的 SW 和发现频率一直在变化。

具体测量的波形、原理图和布局文件以及电感器数据表可在下方找到。

我发现 FB 走线很长、靠近电感器、这可能是一个问题。 期待您的建议。

e2e.ti.com/.../DPE.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有以下几点意见:

     FB 走线过长、FB 电阻器和 CFF 应靠近 FB 引脚。  不应靠近电感器或 SW 节点布线。

    2. 您应该有一个与 10uF 输入电容并联的小值输入旁路电容0.1uF。  这应靠近器件。

    3. 确保 DAP 已正确焊接到接地层。

    4、 输出上好像只有2 x 22 μ F、更多的输出电容有助于实现负载瞬态和稳定性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    感谢您的评论、我们发现焊盘焊接不当、导致了热振荡。