This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD23280F3:1/2W 的绝对最大功耗、可能的 DS 错别字

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD23280F3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743920/csd23280f3-absolute-maximum-power-dissipation-of-1-2w-possible-ds-typo

器件型号:CSD23280F3

您好、TI、关于您的 CSD23280F3数据表("SLPS601A、2016年、2017年8月修订")是否可能出现数据表拼写错误?

第1页上的绝对最大功率耗散为500mW。  注1 (第1页)还表示需要1平方英寸的铜。

如果热阻为255C/W、PD = 1/2W 且 Tamb=25C、那么所有这些都等于150C 的最大结温、好的。

但是、第3页上显示了"热性能信息"、其中显示255C/W 用于"最小铜安装面积"。   

"最小铜安装面积"显示为255C/W  因此、第1页有拼写错误?  由于 Abs-Max-Rating = 500mW、不需要1平方英寸的铜?

此外、这是一款长期受欢迎的器件、 仍在 TI 发展蓝图中、还是我们应该考虑更受欢迎的器件?  

致意、TI 拥有尖端且出色的小型器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、norm、
    感谢您提出问题。 让我来看看这一点、然后返回到您的最大额定功率和 PCB 设计面积。 此器件不会停止使用、TI 也不会计划在该特定封装中使用任何新器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、norm、
    255表示最小铜焊盘尺寸、而不是最大值。 感谢您在数据表中看到拼写错误。 它将很快更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、很高兴我们发现了这一点。  我们的应用耗散小于1/2W。  即使如此、最好了解所有规格。 祝您度过美好的一天!