Other Parts Discussed in Thread: CSD23280F3
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CSD23280F3 您好、TI、关于您的 CSD23280F3数据表("SLPS601A、2016年、2017年8月修订")是否可能出现数据表拼写错误?
第1页上的绝对最大功率耗散为500mW。 注1 (第1页)还表示需要1平方英寸的铜。
如果热阻为255C/W、PD = 1/2W 且 Tamb=25C、那么所有这些都等于150C 的最大结温、好的。
但是、第3页上显示了"热性能信息"、其中显示255C/W 用于"最小铜安装面积"。
"最小铜安装面积"显示为255C/W 因此、第1页有拼写错误? 由于 Abs-Max-Rating = 500mW、不需要1平方英寸的铜?
此外、这是一款长期受欢迎的器件、 仍在 TI 发展蓝图中、还是我们应该考虑更受欢迎的器件?
致意、TI 拥有尖端且出色的小型器件。