This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:UCC28951-Q1

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728906/ucc28951-q1-ucc28951-q1

器件型号:UCC28951-Q1

您好、先生、

您提到了 CS 引脚电压的最大额定值、即 VREF+0.4电压。 最大 Vref 电压为5V。 输入电流将被感测并按比例转换为电压、并提供给 CS 引脚。 如果输入电流超过该值,则表示如果它按比例大于5V,CS 引脚将会发生什么情况。 控制器是否关闭?

如果不是如何设置电压,使 CS 引脚的电压不超过5V?

为了确认 CS 引脚的阈值电压为2V,如果低于该电压,CS 引脚将无法工作??

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajashekar、

    电流感应引脚通常由电流感应变压器的输出供电。 逐周期电流限制阈值为2V、因此正常满载电流将设置为低于该电平可能会降低30%、例如1.5V。

    如果 CS 引脚上的电压超过2V、则跳闸时的逐周期电流限制和栅极驱动终止、CS 引脚上的电压将下降。 在任何情况下、CS 引脚的电压都不应远高于2V 阈值。

    数据表中包括了最大额定值、以告知客户器件存在永久性损坏的风险。

    此致

    Peter