请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28951-Q1 您好、先生、
您提到了 CS 引脚电压的最大额定值、即 VREF+0.4电压。 最大 Vref 电压为5V。 输入电流将被感测并按比例转换为电压、并提供给 CS 引脚。 如果输入电流超过该值,则表示如果它按比例大于5V,CS 引脚将会发生什么情况。 控制器是否关闭?
如果不是如何设置电压,使 CS 引脚的电压不超过5V?
为了确认 CS 引脚的阈值电压为2V,如果低于该电压,CS 引脚将无法工作??
谢谢。