This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流/直流选择

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25120, TPS62743, TPS62800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726198/dc-dc-selection

主题中讨论的其他器件:BQ25120TPS62743TPS62800

您好、TI 专家、

我对电源管理有要求。 我们需要直流/直流输入:3、7V、输出电压、2.8V、I 300mA。 使用3个 LDO 时、一  个输出电流为200mA、一个为100mA、另一个为10mA (继续工作)。 具有用于300mA 锂电池的充电器和 电量监测计。 有集成 IC 吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sara、
    感谢您关注 TI 器件! 但 TI 没有一个满足您所有需求的 IC。 从您列出的内容来看、至少需要3个 IC:一个充电器、一个电量监测计、第三个用于4个电源轨。
    需要更多详细信息:
    1.充电器输入源是什么? (我想充电器用于3.7V 正常锂离子电池)
    所有电源轨输出电压?
    3.直流/直流输入电压范围? 3.7V 应为电池典型电压;其范围可以是3V 至4.35V。
    4.如果 LDO 可以被 DC/DC 转换器替换以获得更高的效率?
    如果您有更多问题、请告知我们。
    谢谢!
    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sara、

    bq25120包含您所需的一些功能、在您的超低功耗应用中非常受欢迎。

    如果您需要分立式降压、我们提供 TPS62743/6/8和 TPS62800/1/2、它们非常小且功耗很低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    非常感谢。