Other Parts Discussed in Thread: BQ25120, TPS62743, TPS62800
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ25120、 TPS62743、 TPS62800您好、TI 专家、
我对电源管理有要求。 我们需要直流/直流输入:3、7V、输出电压、2.8V、I 300mA。 使用3个 LDO 时、一 个输出电流为200mA、一个为100mA、另一个为10mA (继续工作)。 具有用于300mA 锂电池的充电器和 电量监测计。 有集成 IC 吗?
非常感谢。