This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27313-Q1:锯齿输出、不稳定、如何解决?

Guru**** 2391085 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27313-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728144/lm27313-q1-sawtooth-output-unstable-how-to-fix

器件型号:LM27313-Q1

e2e.ti.com/.../5810.Power-LM27313-_2800_K_2D00_KdB_2900_.pdf

大家好!

关于 LM27313-Q1、我遇到了一些问题。

我已经在一个项目上实现了这个电路、并且输出看起来很不稳定、使用示波器进行测量会给我一个意外的锯齿作为输出。
我在这里缺少什么? 有人知道哪里出错了?

在另一张表中、我有一个显示控制电路(显示屏未连接)、唯一相关的是我已将一个100nF 和两个钽(4.7uF 20V)连接到输出电压。 但我可以假设这不是问题吗?

在.PDF 中、您也可以在按下时看到器件型号等

提前感谢您的任何帮助!

此致、

K. de Boer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Boer、
    我正在参加培训、稍后将回复您
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Jing Ji]Hi Boer、
    我正在参加培训、稍后将回复您

    [/报价]

    希望您能很快回来获取我们可以使用的任何信息。

    此致、

    克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boer、

     我发现您将输出放置在错误的位置。请移除 C11。

     输出电容应介于+12V 和 GND 之间、如下图所示。

     我希望这可以解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供的解决方案! :-)
    我必须对此进行监督... 哎呀。