Other Parts Discussed in Thread: LM27313-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM27313-Q1 e2e.ti.com/.../5810.Power-LM27313-_2800_K_2D00_KdB_2900_.pdf
大家好!
关于 LM27313-Q1、我遇到了一些问题。
我已经在一个项目上实现了这个电路、并且输出看起来很不稳定、使用示波器进行测量会给我一个意外的锯齿作为输出。
我在这里缺少什么? 有人知道哪里出错了?
在另一张表中、我有一个显示控制电路(显示屏未连接)、唯一相关的是我已将一个100nF 和两个钽(4.7uF 20V)连接到输出电压。 但我可以假设这不是问题吗?
在.PDF 中、您也可以在按下时看到器件型号等
提前感谢您的任何帮助!
此致、
K. de Boer