This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232:充电终止电压问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24232, BQ24232H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744025/bq24232-charge-terminate-voltage-issue

器件型号:BQ24232

你好

      客户测试 BQ24232并确定充电终止电压为4.2V。 BQ24232的充电终止电压为4.2V、对吧?

      如果没有、我们是否有任何 P2P 解决方案(Vbat = 4.35V)、因为充电终止电压为4.35V? 谢谢你。  

BR

Patrick   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:
    请查看 BQ24232H。 它具有4.35V 的 VBAT (REG)。 BQ24232的 VBAT (REG)为4.2V。