请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:bq27500 主题中讨论的其他器件:BQ27510、
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 TI 团队:
我已经下载了 slva413a.zip、并且想要在 Code Composer Studio 上运行 MSP430F2xx_bq27500EVM 项目、但是当我构建它时、我发现了这些错误。
请任何人帮助我?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
早上好、Onyx、
我知道 bq27500是一款旧器件、被 BQ27510取代、但我提到 BQ2700的原因是我找不到连接 MSP430和 BQ27510的基本软件。
在 slva413a.zip 中、我仅找到了该软件 MSP430F2xx_bq27500EVM。
您能为我提供一个将 MSP430链接到完整监测计 BQ27510的软件吗? 在我从事一个读取电池状态的项目的过程中。
感谢您的理解